This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC402:TS5USBC402引脚连接

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404103/ts5usbc402-ts5usbc402-pin-connection

器件型号:TS5USBC402

工具与软件:

您好!

这里我附上了 USB 电路板连接的 Altium 文件。

请查看它。

e2e.ti.com/.../1070.USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayaraman:

    以下几点:

    以下开关的用途是什么? 它是用于控制多路复用器的 SEL 引脚、还是 SEL_1和 SEL_2来自外部源?

    对于典型应用、我们只需要一个100nF 电容器用于 VCC:

    对于故障检测二极管、请记住 FLT 引脚为低电平有效:

    否则、我不相信我有任何其他备注。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Kitto:

    该开关用于选择数据1和数据2以连接主数据。

    2.第二个问题参考 TS5USBC402EVM 下面的电路。

    最后、我已将 FLT 引脚连接至 LED 指示灯。 FLT 引脚为低电平有效信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayaraman:

    1.该开关用于选择要与主数据连接的数据1和数据2。

    啊、我看到、它可以是 SEL1/2高电平或低电平、具体取决于开关位置。

    2. 对于第二个问题、我将参考 TS5USBC402EVM 中提供的以下电路。

    在这种情况下、可能是可以的。

    否则,我不相信我看到任何问题。

    谢谢!

    Ryan