This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:CAN 转换器可用于 MDIO 到 PHY 的通信

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404352/tca9517-can-translator-be-used-for-mdio-to-phy-communication

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA39306

工具与软件:

这种电平转换是否也可用于 MDIO 通信和 i2c?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    TCA9517是 I2C 缓冲器。 它仍然可以进行电平转换。  

    我认为 MDIO 可以与2.5 MHz 进行通信。 如果这是所需的数据速率、TCA9517不适合、因为该器件的额定频率为400kHz。  

    我建议查看 TCA39306等器件以满足电平转换需求。  

    此致、

    Tyler