This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221E:TS3USB221与 TS3USB221E

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TS3USB221E, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404680/ts3usb221e-ts3usb221-vs-ts3usb221e

器件型号:TS3USB221E
主题中讨论的其他器件:TS3USB221、、 TS3USB221A

工具与软件:

 TS3USB221和 TS3USB221E 的可用性是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下表、了解其中的差异。  主要区别在于带宽性能和增强型 ESD 保护、这是这些器件之间的主要技术权衡。  

    资格 多路复用器配置 开关配置 通道 带宽典型值(MHz) 数字输入电容
    典型值(pF)
    COM 导通电容@ 1MHz
    典型值(pF)
    COM 关断电容@ 1MHz
    典型值(pF)
    NO/NC 导通电容@μ F 1MHz
    典型值(pF)
    常开/常闭关断电容@ 1MHz
    典型值(pF)
    ESD (V) HBM ESD (V)
    CDM
    TS3USB221 1:2 SPDT 2. 1100 1. 5. 3. 5. 3. 2000 -
    TS3USB221E 1:2 SPDT 2. 1000 1.5. 6. 3.5. 6. 3.5. 12000 7000
    TS3USB221A 1:2 SPDT 2. 900 3.5. 6. 3.5. 6. 3.5. 7000 1000

    谢谢

    David