This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180:用于 RS485半双工操作的 DE 和 RE 引脚设置

Guru**** 2983020 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402500/sn65lbc180-de-and-re-pin-settings-for-rs485-half-duplex-operation

器件型号:SN65LBC180

工具与软件:

我们在 RS485通信的设计中使用 IC SN65LBC180、通常全双工 IC 可通过将正负信号短接在一起来用作半双工 IC。

在半双工测试期间、我们观察到以下情况。

->要进行传输、RE 引脚和 DE 引脚都设置为低电平。

->要接收、RE 引脚设置为低电平、DE 设置为高电平。

 

请确认是否预计传输和接收的 DE 和 RE 设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要进行传输、DE 必须为高电平。
    要进行接收、/RE 必须为低电平。

    如果您希望检查您发送的内容在总线上是否可见、则可同时进行传输和接收。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    克莱门斯是正确的。

    如果您希望传输、DE 应保持高电平以启用驱动器。  

    对于接收、您希望#RE 处于低电平。  

    虽然您最终会看到您在 Routput 上发送的内容、但可以同时将 DE 设为高电平和#RE 设为低电平。 如果软件知道这一点、就会丢弃掉相应的数据、从而避免切换 DE/#re 引脚。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉! 我已将它们进行了跳接、DE 引脚设置为高电平以进行传输、/RE 引脚设置为低电平。 在接收期间、RE 和 DE 都设置为低电平。

    想知道/RE 引脚在传输期间的状态应该是什么、可以将其设置为高电平还是应该将其设置为低电平。

    并且通过接收发送仅用于检查 IC 发送的内容是否正确? 或者这是否意味着我们可以在同步过程中向从器件发送和接收数据(半双工模式不支持此正确设置?)

    此致、

    Aagneya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个节点无法同时发送。 您接收传输的数据只是为了检查是否存在冲突或其他错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想知道传输过程中/RE 引脚的状态应该是什么、可以将它设置为高还是应该将它设置为低。

    可以在传输期间启用 RE#、但实际上对您没有太大帮助。 理论上、您知道在启用 RE#的情况下要发送哪些数据、然后您会看到它重新出现在 Routput 中。 MCU/处理器需要将出现在其中的数据丢弃。 我可以看到这一点的唯一用途是传输数据并看到 Routput 上显示的数据是不同的。 这可能会告诉您 RS485总线正在运行、比如短路或其他东西正在传输。  

    这是否意味着我们可以向从机传输数据并从从机同时接收数据(半双工模式不支持此正确方式?)

    正确、Clemens 在他的注释中强调了这一点、但在 RS485半双工模式中、您不应同时从两个节点进行传输。 这可能会导致争用。 RS485驱动程序可以处理这种情况(它们规格为能够承受这种情况)、但数据完整性将会丢失。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 真的很有帮助!