This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100RT410:正在寻找2.5G LAN 信号调节器

Guru**** 2862790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405163/ds100rt410-looking-for-2-5g-lan-signal-conditioner

器件型号:DS100RT410

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在寻找用于以下应用的以太网信号调节器、可以是重定时器、也可以是转接驱动器。 您能分享您的建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们没有支持 Base-T 以太网的信号调节器件。  作为替代方案、是否可以使用 PCIe 转接驱动器、然后将英特尔 LAN 芯片移至更靠近 RJ45连接器的位置?  如果这是选件、客户使用哪一代 PCIe?

    谢谢!

    Drew