This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:端口1上的连接问题

Guru**** 2973150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404195/tusb8041a-connection-issue-on-port-1

器件型号:TUSB8041A

工具与软件:

你(们)好

我有这个问题在我的应用程序:当我连接一个 USB 2.0设备在下行1端口上一些设备被识别(例如. USB 编程器,无线鼠标键..),其他被检测但不被识别(例如.手机,相机...) 某些(例如 WiFi 加密狗) 根本未被检测到。

当我连接设备时、仅检测到设备、我看到以下消息:

[57.928215] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 的新高速 USB 器件5
[58.000423] USB 1-1.1:设备描述符读取/64、错误-71
[58.176386] USB 1-1.1:设备描述符读取/64、错误-71
[58.352145] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 的新高速 USB 器件6
[58.42424242424248] USB 1-1.1:设备描述符读取/64、错误-71
[58.600382] USB 1-1.1:设备描述符读取/64、错误-71
[ 58.705018] USB 1-1-port1:尝试下电上电
[59.288136] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 的新高速 USB 器件7
[ 59.288678] USB 1-1.1:器件没有响应设置地址。
[59.492404] USB 1-1.1:器件未响应设置地址。
[59.696187] USB 1-1.1:器件不接受地址7、错误-71
[59.768170] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 的新高速 USB 器件8
[ 59.768493] USB 1-1.1:器件未响应设置地址。
[59.972411] USB 1-1.1:器件未响应设置地址。
[60.180201] USB 1-1.1:设备不接受地址8、错误-71
[ 60.180624] USB 1-1-port1:无法枚举 USB 设备

端口2-3-4通过 USB 2.0连接到电路板上可正确识别的内部器件。

我在引脚48上检查了 USB_VBUS 电压、它为0.5V
连接设备时连接器上存在+5V_USB 电压(我在未 检测到的设备上读取了4.98V、但即使我从外部为 USB 设备供电、也会出现问题)

您对此问题有什么看法吗?

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈·您好:

      您可以获取波形 3.3V/1.1V/GRSTz 吗? USB3在端口1上是否正常工作?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽快向您发送波形表、但 GRSTz 由我们管理、现在我们尚未准备好软件、我们需要手动管理它(大约在电路板启动20秒后、 将 GRSTz 放置到 GND GRSTz 大约3秒) 通过 Q3)
    USB3在端口1上是否正常工作?  让我们现在也尝试 USB 3.0 、但奇怪的是、所有其他端口都不存在问题、并且已正确识别连接的设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端口1 USB2信号的布线会持续多长时间?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    28.7mm 差分轨道、具有90 Ω 阻抗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的波形

    但现在我有一个疑问...
    我使用了这个晶振:TXC 7R-24.000MAAJ-T、其 ESR 为150欧姆、负载电容为18pF、这是不是问题、因为 ESR 为150欧姆(远高于50欧姆)?
    这种替代方案是否合适?
    Hosonic E1SB24E00001EE     ESR 50 Ω      负载电容18pF www.digikey.in/.../13678320

    或者

    ECS ECS-240-12-37B2-CKM-TR   ESR 50 Ω    负载电容 12pF https://www.mouser.it/ProductDetail/ECS/ECS-240-12-37B2-CKM-TR?qs=aP1CjGhiNiEekDqV3GEUEw%3D%3D

    很遗憾、我必须使用2016软件包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 其它三个端口工作正常、则 Crystall 不是问题所在。

     现在我们还可以尝试 USB 3.0 、但奇怪的是、所有其他端口都不存在问题、并且连接的设备已正确识别

    这 意味着什么? USB3是否正常运行?

    此外、GRST 最后20 秒过长、1-2秒应该良好。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我忘记告诉你 USB 3.0... 此外,uso 3.0不工作, 我们连接了3.0 SSD 磁盘,系统检测到它,但无法识别它。

    如果晶体不是问题,我不知道再想什么... 我注意到 GRSTz  引脚上的1uf 电容器缺失、我添加了该电容器、但未添加任何内容...
    其他3个端口始终连接到同一个器件(如果在某种情况下我只需将 UART-USB 转换器连接到端口1、那么我永远不会注意到这个问题、因为该类型的器件工作正常)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外 GRST 最后20 秒太长、1-2秒应该是好的。

    这就是我插入1uf 电容的原因、遗憾的是、20秒是用于管理复位的电路板启动时间。
    当 Q3打开时、插入1uf、则应可正确启动 grstz 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 Q3后、是否有任何改进?

    上行端口上的 USB3是否 正常工作。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我将尝试移除第3季度(但他认为没有任何变化)、现在我们尝试让第3季度保持打开状态、而第1个端口的行为方式仍然相同

    PS。 明天、我还将更换 晶体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确保 上行端口上的 USB3 正常工作。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    验证不容易... 我们的上行端口连接到传统 VOXL2连接器(docs.modalai.com/.../ J3连接器) Voxl 板正确识别 USB 集线器以及连接到 USB 的其他3个设备(1个 LTE 调制解调器、1个 Datalink 和1个 USB-ETH LAN7500I)。 很遗憾、我无法在公共聊天中与您分享原理图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Linux 系统吗? 您看到0x8140了吗? 这是 USB3集线器

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Brian、我是 Riccardo、我和 Andrea 合作完成这一项目。 该器件由 Linux 内核正确列出、请参阅附加的映像。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    小更新。 将振荡器更换为我在星期六指出的振荡器、端口1似乎工作正常。 在接下来的几天里、Riccardo 将执行更多的深入测试来验证所有 USB 功能

    BR

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的更新。

    好的

    Brian