This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:温度斜降范围

Guru**** 2944560 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405360/ds90ub953-q1-temperature-ramp-down-range

器件型号:DS90UB953-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TSER953

工具与软件:

您好、TI 团队:

我收到了 PCM 团队提供的 DS90UB953和 TSER953的新数据表。

我特别注意到第7.3.1.1章现已扩展至包括‘温度斜降范围'。 现在应在初始化期间在此处读取和设置寄存器、以便 PLL 不会在温度变化时失锁。

多年来、我们一直在没有此初始化的情况下使用 DS90UB953和 TSER953、到目前为止、我们尚未从客户那里收到任何有关故障的信息。

在气候测试期间、我们也未能检测到任何故障。 也许我们的试验不够准确。

  1. 器件中是否发生了任何变化?
  2. 新批次是否会出现故障?
  3. 这是否必须在我们的驱动程序中进行更新、或者我们能否像多年一样继续操作系统?


此致
Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk、您好!

    Unknown 说:
    芯片中有什么变化吗?

    不、没有任何变化。

    新批次是否预计会出现故障?

    否、所有器件都可能出现故障。

    是否必须在我们的驱动程序中更新此信息、或者我们是否能够像多年一样继续操作系统?

    TI 建议更新所有器件的所有初始化序列、否则您可能会看到短暂(3ms)锁定丢失。