This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:LAN8742替代产品

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405229/dp83826e-lan8742-alternative

器件型号:DP83826E

工具与软件:

您好!

我们想将 TI 替代产品用于 LAN8742 IC。 环境温度将为90°C。 正在等待您的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83826E、DP83826H 和 DP83822应在 RMII MAC 接口中支持10/100Mbps、并具有高于90°C 的环境温度。

    ——

    此致、

    Hillman Lin