This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO-EXPANDER-EVM:IO-EXPANDER-EVM 上有哪个 IC?

Guru**** 2928770 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, IO-EXPANDER-EVM, TCA6416A, TCA9534, TCA6408A, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405434/io-expander-evm-which-ic-is-on-io-expander-evm

器件型号:IO-EXPANDER-EVM
主题中讨论的其他器件: TCA6416ATCA9534TCA6408ATCA9535、TCA6424A

工具与软件:

您好!

客户想知道 IO-EXPANDER-EVM 上的是哪个 IC、因为我们看到 EVM 指令包含许多芯片(TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9535等)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    IO-EXPANDER-EVM 中包含 TCA6416PW 和 TCA6424A。  

    此致、

    Tyler