This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:芯片应用问题

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405631/lmh0302-chip-application-problem

器件型号:LMH0302
主题中讨论的其他器件: DS30BA101

工具与软件:

LMH0-3002的 BNC 电缆是否提供50欧姆规格? 我们以前使用了50欧姆、但如果我们需要使用70欧姆、则需要准备一个新的欧姆。 如果我们使用50欧姆、会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、您好!

    您可以使用 LMH0302或具有50 Ω 端接电阻的类似器件、而不是75 Ω 端接电阻。 请看一下 DS30BA101数据表。 这一点变得更加明显。

    此致、Nasser