This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:DP83640 - RMII 模式的原理图

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402061/dp83640-dp83640---review-schematic-rmii-mode

器件型号:DP83640

工具与软件:

您好!

有人可以在 RMII 模式下查看我的 DP83640原理图吗? 我想使用 PTP 同步模式。 MCU 将使用 stm32h723。 ETH_CLK =来自 MCU 的25MHz。

谢谢你。

.e2e.ti.com/.../6305.eth.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您的查询-请允许我留出一些时间来审阅原理图并分享反馈。

    我最晚应该在星期三之前给你评论一下。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面查看我的反馈:

    • 将 R11、R12、R13、R14调整为49.9 +/- 0.1%欧姆
    • 器件绑定到所有速度的自动协商启用、看起来正常
    • 器件被捆绑进入 RMII 主模式、ETH_CLK 被假定为25M 时钟
    • 是否使用了 CLK_OUT? 我看到 GPIO1 Strap 配置为高电平以启用 CLK_OUT、但 CLK_OUT 未连接
      • 在 RMII 主模式下、这里的默认值是50M 参考时钟输出
    • 如何在系统级实现 PTP 同步? GPIO 可用于向 MAC 发送 SFD 中断/时间戳

    有关实现 IEEE 1588时间戳的指导、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ta /ssztau5/ssztau5.pdf

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您发送编修。 这里是我对大家问题的回答。

    • 将 R11、R12、R13、R14调整为49.9 +/- 0.1%欧姆- 好的
    • 器件被捆绑进入 RMII 主模式、ETH_CLK 被假定为25M 时钟-
    • 是否使用了 CLK_OUT? 我看到 GPIO1通过 strap 配置为高电平来启用 CLK_OUT、但未连接 CLK_OUT: .  但我更新了原理图、您可以看到 GPIO1未连接。
    • 如何在系统级实现 PTP 同步? GPIO 可用于向 MAC 发送 SFD 中断/时间戳- 我不知道。 推荐使用什么?

    感谢您提供此 PDF。 非常重要。  https://www.ti.com/lit/ta /ssztau5/ssztau5.pdf

    我的更新原理图如下: https://jumpshare.com/s/TkoIiX4sHhdrJyIqMUc8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    我无法查看更新的原理图、请在此处以 PDF 格式附加。

    对于 PTP 同步设计、它将取决于  stm32h723的功能。 一般而言、我建议从 PHY 到 MAC 至少连接2个 GPIO。 这些引脚可配置为 PTP/SFD 中断引脚。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了带原理图的 PDF。 哪些 GPIO 需要连接到 MCU 以做好一切准备? 在数据表中编写: 请注意、GPIO 分配不包括在内

    我可以使用 GPIO8和 GPIO9来实现它吗?

    e2e.ti.com/.../8182.eth.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    GPIO8和 GPIO9可用于此目的。 我建议检查 STM 以查看是否有 PTP 实现的参考设计、根据 MCU、所需的中断量可能会有一些差异。

    更新后的原理图看起来不错。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢观看、祝您愉快。

    Jirka