This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C 返回 NAK

Guru**** 2781345 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404063/tca9548a-i2c-returning-nak

器件型号:TCA9548A

工具与软件:

您好!

我正在使用 TCA9548A、并尝试对其进行一些 I2C 写入。 我将 A0、A1和 A2连接到 GND、 根据数据表、TCA9548A 的地址应为0x70。 但是、当我尝试写入该地址时、 TCA9548A 会返回 NAK。 我想知道为什么会这样。  

这是我们的原理图。 我们的连接或上拉电阻是否可能有任何问题? 我目前仅测试 TCA9548A、尚未连接任何从器件。

祝你一切顺利!

Jihe Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常。

    请 I²C 一个示波器轨迹、表明未能成功进行 μ C 写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jihe、

    您能否分享您遇到的行为的示波器屏幕截图?  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复! 它在这里是(黄色波是 SCL、红色波是 SDA、它们共享相同的水平轴和垂直轴):

    此外、这里还有逻辑分析仪捕获的方波图的屏幕截图(如果有用)。

    祝你一切顺利!

    Jihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:  

    感谢您的答复! 我在给 Clemens 的回复中附上了一个示波器截图、并附上了逻辑分析仪捕获的屏幕截图。

    祝你一切顺利!

    Jihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 的地址为1110000。 但您正在尝试访问地址0111000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这样就解决了问题。 这是我的错。