This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN75LVPE5421:SN75LVPE5412 RSVD 引脚2和12连接至 GND?

Guru**** 2797425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, DS160PR412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405079/faq-sn75lvpe5421-sn75lvpe5412-rsvd-pins-2-and-12-tied-to-gnd-or-cap-to-gnd

器件型号:SN75LVPE5421
主题中讨论的其他器件:SN75LVPE5412DS160PR412

工具与软件:

数据表的第一个版本需要将 RSVD 引脚2和12上的电容连接至 GND。 后来的修订版要求使用零欧姆接地电阻。

无论我们使用0欧姆电阻器还是电容接地、这不会产生任何影响。  基于早期版本数据表的 SN75LVPE5412原理图可以继续使用0.1uF/0201电容器连接到 GND、这应该不会导致问题。

为什么这样做?

SN75LVPE5412与 DS160PR412引脚兼容。 DS160PR412上的引脚2和12是稳压器引脚、我们需要电容至 GND。 为了使 SN75LVPPE5412与 DS160PR412引脚兼容、我们建议电容至 GND。 实际上、SN75LVPE5412的引脚2和12可以通过电容连接至 GND 或直接连接至 GND。 如果客户希望与 DS160PR412引脚兼容、我们可以使用电容至 GND。

此致、Nasser