This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212眼图振幅

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404445/tmuxhs4212-tmuxhs4212-eye-diagram-amplitude

器件型号:TMUXHS4212

工具与软件:

目前、我们发现、使用 TMUXHS4212 A 架构时、眼图幅度不足。 B 或 C 架构是否有助于改善眼图振幅?

此外、 应如何在多路复用器+转接驱动器设置的设计中放置交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kung:

      交流电容器 位置无助于解决眼图问题、但转接驱动器会有所帮助。

      您的 架构是什么:host -redriver -mux?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机: ARM SOC

    转接驱动器 = TUSB522

    MUX=TMUXHS4212  
    在主机+转接驱动器+多路复用器设置的给定架构中、应如何在设计中放置交流耦合电容器? 应将它们放置在靠近哪个元件的位置?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!这是主机转接驱动器多路复用器 架构 的 cap 位置。 交流电容器靠近 TX 侧 主机或转接驱动器。

    此致

    Brian