This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:CAN SGMII 可与 TDA4VH SGMII 搭配使用

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396210/dp83867is-can-sgmii-work-with-tda4vh-sgmii

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件:DP83869TDA4VH

工具与软件:

请参阅此帖子、由于 TDA4VH CPSW-9G SGMII 发送错误的前导码、某些 PHY 无法与 CPSW-9G 配合使用、DP83869已在勘误表中确认 、但未提及 DP83867、请帮助确认。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1394352/tda4vh-q1-sgmii-expansion-board/5341766#5341766

由于 PHY 数据表未提及是否忽略前导码、因此似乎需要逐一与 PHY 供应商进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    这是一个非常好的问题。 DP83867和 TDA4VH 不存在已知问题、请继续。

    PHY 是否忽略 SGMII 前导码必须与供应商确认、这不是通常讨论的"规范"。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

     DP83TC812是否也支持 TDA4VH SGMII? 这对于 ECAT 应用来说已经足够了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tony!

    是的! DP83TC812支持 SGMII 并与 TDA4VH 一起工作。

    此致、

    Alvaro