This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:磁性元件和 LED 连接到2.5V

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404434/dp83630-magnetics-and-leds-connection-to-2-5v

器件型号:DP83630

工具与软件:

您好!

我们正在基于 DP83630设计 PTP 插件卡、我们需要更换客户现有的基于不同 PHY 的卡、同时磁性元件和 RJ45插孔位于主板上、必须保持原样。 我们注意到、客户使用的是磁性元件的中央抽头连接到2.5V 而不是3.3V。此外、PHY LED 还连接到阳极连接到2.5V。  

您是否发现使用变压器中央抽头和 LED 连接到2.5V 时、DP83630的操作有任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    变压器的中心抽头将设置直流电压点变送器。 将中心抽头连接到 VDD 非常重要。

    ——

    此致、

    Hillman Lin