This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:CC 保护

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403050/tpd2s300-cc-protection

器件型号:TPD2S300
主题中讨论的其他器件:TPD2S703-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户需要 cc 电池短路保护、但他们找不到任何汽车级器件、您是否有任何带汽车级的推荐器件。

如果没有汽车级器件、我的客户 想知道他们是否可以在 CC 保护应用中使用 TPD2S703-Q1 (用于保护 D+D-)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    遗憾的是、我们目前还没有具有自动分级功能的 CC 线路保护产品。

    由于具有不同的电流要求、因此 TPD2S703-Q1不能直接用于 CC 线路。  如果客户正在使用 VCONN、CC 线路必须能够通过500mA。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 ke、

    如果他们不使用 VCONN、是否可以将 TPD2S703-Q1用于 CC 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    它的当前评级满足客户的要求、可能是。   TPD2S703-Q1不专用于 CC 线路。

    BR、

    Ke Wang