This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:TC -10电源

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405330/dp83tc812s-q1-tc-10-power-supply

器件型号:DP83TC812S-Q1

工具与软件:

大家好、典型的 TC -10应用框图如下所示。 我是否可以在 TC -10模式下关闭 VDDA/VDDIO/VDDMAC 的电源? 您是否有推荐的 VREG 芯片模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kung:

    是的、 通过使用 INH 作为输入、您可以使用 Vreg 来关闭 VDDA/VDDIO/VDDMAC。 INH 将在 WAKE 模式期间输出高电平、而在 SLEEP 模式期间输出 Hi-Z。  

    我们对 Vreg 没有任何具体的器件型号建议、您可以就此联系 LDO 团队。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是感到困惑、因为数据表说明 VDDA/VDDIO/VDDMAC 在 TC -10状态下具有电流消耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kung:  

    这些是您不禁用这些电压电源时的电流消耗值。

    此致、

    Melissa