This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:扩展 LVDS 传输距离

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101, DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405928/ds15ba101-extend-lvds-transmission-distance

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件: DS15EA101

工具与软件:

我们希望将 LVDC 传输距离扩展到50m、DS15BA101可以实现?μ m 的传输距离

您能给大家推荐一下项目设计吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    这取决于50m 电缆在数据速率的奈奎斯特频率下的插入损耗。 建议考虑 DS15BA101和 DS15EA101。

    DS15EA101是一款高增益均衡器。 请检查电缆信号损失、并与 DS15EA101数据表中提到的电缆进行比较。  

    此致、Nasser