This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:关于 PCA9548A 功能的问题

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, CD4097B, SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405566/pca9548a-question-about-pca9548a-functionality

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件: CD4097BSN74LV4051A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将在我的 PCB 上使用 PCA9548A。 我想问您此 IC 是否可以按 以下方式工作:

  1. 作为 I2C 多路复用器正常运行:I2C 主器件和 x5 I2C 从器件器件、两侧都连接上拉电阻器到3.3V




  2. 作为数字多路复用器的特殊操作:

    • 第1相随后失效。 在此阶段、我们  通过 I2C 主设备对 PCA9548A 编程、并通过开关断开上拉电阻器(从设备侧)



    • 第2相失效。 编程后、我们通过多路复用器从 I2C 主器件切换到无法通过 I2C 通信并且需要数字线且没有任何上拉电阻器的器件。




您是否认为此器件可在这些条件下工作?

感谢您的支持、
BR

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    我认为在您的问题的第二部分中、这不是合适的器件。

    该器件专为 I2C 通信而设计、I2C 标准通信两侧都需要上拉电阻器。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的答复。

    您能 为我推荐一个支持 I2C 和其他双线数字协议(3.3V 逻辑)的替代 P/N 吗? 您是否认为我应该使用模拟多路复用器(例如 CD4097B)?

    BR、
    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    实际上、我认为这里应该考虑使用模拟多路复用器。 我建议您使用 2个 SN74LV4051A 器件。 此器件 可支持3.3V 电源和3.3V IO 信号。

    此外、它还具有23.4pf 的典型 Con、非常适合 I2C 应用。

    如果您有兴趣使用此内容、请告诉我、如果需要、我可以提供进一步的帮助

    此致、

    Kameron