This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:无输出问题的原理图审阅请求

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405761/tdp1204-schematic-review-request-for-no-output-issue

器件型号:TDP1204

工具与软件:

您好!

能否查看原理图以了解无输出问题?

对于 GPU 板、客户使用 Nvidia 的 M3A 模块并采用 TDP1204将 DP 转换为 HDMI。

他们检查 Nvidia 驱动程序工作正常、但没有输出可供监控。

请查看原理图。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享原理图中显示 TDP1204连接到 HDMI 连接器的部分?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有两块电路板。 每个连接均为 VPX 连接器。

    ("A"板) J22 HDMI 连接器-> J15 VPX 连接器<-> P3 VPX 连接器-> TDP1204 ("B"板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 DP 到 HDMI 设计还是 DP++到 HDMI 设计? TDP1204只能支持 DP++源、不能支持 DP 源。 对于 DP 到 HDMI、您需要一个有源协议转换器。  

    如果设计用于 DP++电源、TDP1204输出看起来是直流耦合的、您能否验证电路板上是否未组装 R47?

    您能否以.pdf 格式共享原理图?

    谢谢

    David