This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:关于接收器传感(RSEN)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403340/tmds1204-about-receiver-sense-rsen

器件型号:TMDS1204

工具与软件:

对于拉电流端、TMDS1204是否具有 RSEN (接收器感应使能)功能? 如果不能、如何额外实现 RSEN 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Weifeng、

    还有一个称为 SIGDET-OUT 的引脚、它将在 TMDS1204接收到信号时用作标志。 此引脚是否可用于您的系统的接收器感应使能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIGDET-OUT 不是 RSEN、、因为 SIGDET-OUT 检测 TMDS1024的输入信号。 对于 TMDS1024、RSEN 是指检测 TMDS1204外的 HDMI 接收器。

    通常、HDMI 发送器 IC 具有 RSEN 功能。

    有关 RSEN 概念的更多信息、请参阅以下链接。

    HDMI 接收器感应逻辑和 TMDS 电容耦合-电气工程堆栈交换

    TMS320DM8168:RSEN 信号对 HDMI 工作的重要性-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Weifeng、

    感谢您提供的支持材料。 TMDS1204没有任何 RSEN 功能。

    外部实施也将难以实施。 因为您需要设计可感应 TX 通道100欧姆阻抗的电路、这会增加信号路径的损耗。

    您要设计什么系统? 为什么 RSEN 是一个关键关注点?  

    源应用程序将如下所示:

    在这种情况下、HPD 将用作标志来确定是否连接了视频接收端、因为 HPD 信号来自接收端。

    受电方应用将如下所示:

    在这种情况下、SIGDET 信号将确定 TMDS1204接收到有效信号

    在这两种情况下、我不确定为什么需要 RSEN。

    此致!

    Vishesh Pithadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的系统是源代码应用程序。 显示器通常有多个 HDMI 接口、可以将显示器设置为自动选择输入接口或选择固定输入接口。

    当监护仪设置为自动选择输入接口模式时、监护仪将自动切换其输入接口、并检测当前输入接口上是否存在有效的视频输入。

    从源端的角度来看、只要将 HDMI 电缆插入监视器、HPD 就会立即生效、并且 EDID 可以正常读取、但只有当监视器切换到相应的输入接口时、RSEN 才会生效、此时 HDMI FRL 培训才可以成功。

    我目前面临的问题是 FRL 链路训练经常失败、这是因为 FRL 训练是在没有等待 RSEN 生效的情况下启动的。

    此外、HDCP 还要求 RSEN 在启动之前生效;如果 HDCP 在 HPD 生效时立即启动、则 HDCP 也容易出现故障。 总之、对于具有多个 HDMI 接口的监视器、有效的 HPD 并不意味着电流输入有效(它只能启动 EDID 操作)、只有有效的 RSEN 允许源真正地启动 HDCP 和 FRL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Weifeng、

    您是否能够共享链路训练故障的 DDC 日志?  

    我当前面临的问题是 FRL 链路训练经常失败、原因是 FRL 训练是在没有等待 RSEN 生效的情况下启动的。

    接收端是设置 FLT_READY 位来初始化链路训练过程的器件。 若要成功实现链路训练、不需要 RSEN、因为 除非受电方启动链路训练、否则不应开始链路训练。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 FRL 链路训练日志、发现 FRL 训练失败发生在 LTS:3超时时。 REL LTS:2 FLT_READY 正常完成。

    这可能是显示器的设计问题、但测试两台显示器时发现了相同的现象。

    我观察到一个基本的 HDMI 2.1发生器始终等待 RSEN 有效、然后才开始输出信号并持续成功完成 FRL 训练。 该基本发电机不是我的设计、因此我无法访问它的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Weifeng、

    如果受电方正在开始链路训练、如下所示、则问题似乎出在供电方和受电方。 TMDS1204是一款模拟 EQ、但并非专门设计为 HDMI 发送器。 请验证源是否为有效的 HDMI2.1源并执行 HDMI2.1合规性。

    如果需要、可以创建外部 RSEN 电路、如下所示:

    但是、根据 DDC 日志、RSEN 似乎无法解决您的问题、并且跨多个受电方的链路训练失败。 这可能是信号质量问题、按下该按钮、您需要验证源并进行 HDMI2.1合规性测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!