This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:LVDS 双向接口 IC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LVRA2-Q1, SN65LVDS4, DS90LVRA2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404408/sn65lvds1-lvds-bi-directional-interface-ic

器件型号:SN65LVDS1
主题中讨论的其他器件:DS90LVRA2、DS90LVRA2-Q1 、SN65LVDS4

工具与软件:

尊敬的专家团队:

您是否可以让人针对我们使用采用 1.8V LVDS 接口的 TFT LCD 显示屏的新开发提出或指导我们的设计疑问? 我们遇到了许多搜索活动、但无法找到正确的解决方案。 如果有任何解决方案、请回复我们并提供与显示接口兼容的接口 IC 的制造商器件型号。  

问题说明

我们需要连接一个3.3V IO 电平的4通道 LVDS 显示屏、但我们的处理器支持1.8V 电平、TI 是否有任何4通道 LVDS 双向电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 使用差分信号;收发器的电源电压与差分信号没有直接关系。 在大多数情况下、您应该能够直接将 LVDS 连接到 LVDS。 将驱动器的输出共模电压与接收器的输入共模电压范围进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我们提供3个具有集成电平转换功能的 LVDS 接收器选件:DS90LVRA2、DS90LVRA2-Q1和  SN65LVDS4。

    请参阅以下 应用手册:  

    如何将3.3V LVDS 缓冲器用作低压 LVDS 驱动器(TI.com)

    如何使用3.3V LVDS 驱动器/接收器+电平转换器支持1.8V 信号(TI.com)

    此外、若要查找合适的电平转换器、请使用以下资源:

    逻辑器件指南(修订版 AB)(TI.com)

    电压转换器和电平转换器|德州仪器 TI.com

    您预期的输入/输出信号类型是什么?  清楚的是、LVDS 无需电平转换器即可连接到 LVDS。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy

    感谢您的答复。 进一步回答您的问题

    我们的输入来自 SoC 侧1.8V LVDS 信号、连接到输出侧3.3V LVDS 外部显示器。 我需要 LVDS 转 LVDS 电平转换器 IC (.e2e.ti.com/.../Presentation1.pptx) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    检查您所使用的 SoC 器件的 LVDS 共模值。 它通常称为 VCM。 然后、检查3.3V LVDS 外部显示、以检查来自 SoC 的 VCM 输出是否将在 LVDS 外部显示输入的范围内。 如果 SoC 和外部显示器符合 LVDS 标准、它们应该可以相互连接。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    对于提问、我们还是有些困惑。 我附上了 SoC 数据表和外部显示数据表、以便对 VCM 进行交叉检查。 请确认相同、我们应继续或访问 note2e.ti.com/.../7127.Presentation1.pptx..?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我不是这些器件的专家、尤其是因为它们不是 TI 产品、我无法查看数据表、因为您只提供了代码段。 第二个工作表似乎符合 LVDS 的 VCM。 我不确定第一个数据表中的 VCM、因为它没有列出。 它被列为 LVDS I/O 直流特性、因此、假设这是正确的、您也可以。

    此致、Amy