This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:为 TPD12S016申请安全审查

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405446/tpd12s016-request-sch-review-for-tpd12s016

器件型号:TPD12S016

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我已附上原理图供审阅。

处理器符合1.8V 要求。  

需要说明:

a) LS_OE 和 CT_HPD 被拉高、保持正常吗?

b) HDMI_HPD_CON 信号端接470E

c) CMC 放置在所有差分信号处  

d) I2C 信号是否需要上拉电阻器?

e) HDMI_CEC_CON 是否需要27K 和肖特基二极管?

 

e2e.ti.com/.../HDMI_5F00_TI_5F00_Review_5F00_2024_5F00_08_5F00_27.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="335868" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405446/tpd12s016-request-sch-review-for-tpd12s016 ]a) LS_OE 和 CT_HPD 被拉高、这是否可以保持?[/QUOT]

    这会使 IC 保持全功率状态。  我认为不存在 功能问题。  请参阅数据表中的表1以了解不同的电源状态。

    [报价 userid="335868" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405446/tpd12s016-request-sch-review-for-tpd12s016 ]b) hdmi_hpd_con 信号以470E 终止

    我不确定这一个。  放置此电阻器的目的是什么?  我们通常建议直接连接到 HDMI 连接器。

    Unknown 说:
    c) CMC 置于所有差分信号上

    就 IC 而言、它不是必需的。

    [报价 userid="335868" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405446/tpd12s016-request-sch-review-for-tpd12s016 ]d) I2C 信号是否需要上拉电阻?

    否  它们集成在 IC 上。  A 侧具有10k 至 VCCA 的电压、B 侧具有1.75k 至5V 的电压

    [报价 userid="335868" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405446/tpd12s016-request-sch-review-for-tpd12s016 ]e) hdmi_cec_con 是否需要27k 和肖特基二极管?[/quot]

    否  它集成在 IC 上。  请参阅数据表中的第7.2节。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    感谢您的迅速响应。  

    感谢您回答所有问题。  

    是否有关于原理图的任何输入/审阅评论(作为附件随附)?

    此致

    Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhu:

    我没有其他评论。  看起来不错。

    此致、
    Eric