This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:可能是数据表排印错误(图编号不正确) TCA9535PWR

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405865/tca9535-possibly-datasheet-typo-fig-numbers-were-incorrect-tca9535pwr

器件型号:TCA9535

工具与软件:

您好、TI 团队

感谢您的支持。

我们在数据表中发现、图7-1至7-3如第11到13页所示、图7-1至7-3的不同图纸以相同的图编号显示在第15到17页。 在第12页上、目标地址列出为(S 1 1 1 0 1 A1 A0)、  

我们不认为这是正确的信息。

但此值仅列在此页面上。 另一方面、在第14页及之后、目标地址在多个位置列为(S 0 1 0 0 A2 A1 A0)。

我们认为以下是正确的/

基于上述情况、我们认为第11至13页不正确、第14页及之后(S 0 1 0 0 A2 A1 A0)的目标地址是正确的、不是吗?

如果是、

您能解决这个问题吗?

此致、

高志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    您是对的。 该图似乎是根据数据表使用了错误的 I2C 地址。  

    我将把这个放在 CBL 中是为了得到修复。  

    此致、

    Tyler