This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:TPD12S016与 TPD12S521之间是否采用更合适的器件?

Guru**** 2820925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521, TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405840/tpd12s016-tpd12s016-vs-tpd12s521-which-is-better-part-to-consider

器件型号:TPD12S016
主题中讨论的其他器件:TPD12S521

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我对 HDMI 配套芯片的使用 非常困惑、可以从 TI 路线图中找到 TPD12S016和 TPD12S521。  

我应该考虑哪一部分?

这两个器件之间的任何主要差异

此致

Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu,

    TPD12S016 需要的 外部元件更少、因此这种拓扑是最常见的选择。   TPD12S521 具有用于 HDMI 中 I2C 线路的外部上拉电阻器、并提供调整这些信号性能的功能。

    您应该选择最符合系统需求的器件。  它们都应该具有相似的性能。

    此致、

    卡盘