This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B I2C ACK 不来自从器件时出现问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, TCA9617B, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404200/tca9617b-issue-with-tca9617b-i2c-ack-not-coming-from-slave

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件:MSP432E411Y、、 TCA9509

工具与软件:

我们正在观察到一个奇怪的问题、我们在已投入生产的 LVLE3电源板中使用 IC TCA9617B、这可以与现有的 Spyder 板一起正常运行。 我们 正在开发新的 Spyder 电路板、其中包括具有 Intel Arria 10 FPGA (可生成1.8V 电平的 I2C 数据和时钟)的处理器板、我在通用 PCB 上使用 TCA9617B (IC 一侧为1.8V、B 侧为5V)、并连接到 LVLE3电源(已证明 LVLE3具有将5V 转换为3.3V 的相同 IC、并连接到 MSP432E411Y MCU。 我们在通过此设置观察到的问题是、当我们从 Arria 10 FPGA 发送正确的 I2C 地址时、我们无法从从从器件(LVLE3)获得确认。  

只是为了解决这个问题、我们试图从 Arduino 板发送相同的 I2C 数据包、将 Arduino 板直接连接到 LVLE3东西可以正常工作、但当我们将焊接在通用 PCB 上的电平转换器 TCA9617B 放在从5V 到5V 进行电平转换之间、我们没有看到确认位(LVLE3拉低第9个 ACK 位)。 您能否帮助联系合适的技术人员或团队以解决相同问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图、包括所有上拉电阻器和所有 I²C Ω 电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上方是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多个 TCA9617B 器件的 B 侧不得连接在一起。

    尝试用 TCA9509替换其中一个电平转换器;它在 A 侧具有受限的 I/O 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Channabasappa:  

    这里清楚说明、并在本应用手册中有进一步说明:  

    解决 I2C 缓冲器上的静态电压失调部署不当问题

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以先使用 IC 9509、然后再使用 TCA9617B。 因此、连接到 Arria 10 FPGA 的 TCA9509将从1.8V 转换为5V、连接到 MSP432E411Y 的9617B 将从5V 转换为3.3V。 电路 TCA9617B 和 MSP432E411Y 的后半部分、不能更改、因为它是已投入生产和现场的电路板的一部分。 我可以在具有 Intel Arria 10 FPGA 的 I2C 主器件端进行更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Channabasappa:

    如果 TCA9617B 的 B 侧朝向 TCA9509的 B 侧、则将起作用(请参阅上文应用手册中的图2-3)。 请注意、这是为了满足 TCA9617B 的 VCCA≤VCCB 的要求。

    此致、

    插孔