This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803通过 A 侧高阻抗断电

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404184/tca9803-tca9803-power-off-a-side-high-impedance

器件型号:TCA9803

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在使用 TCA9803、想知道端断电时的阻抗值是多少? 在这种情况下、您可以分享阻抗值吗? 谢谢!

侧面上断电高阻抗 I2C 总线引脚

谢谢!

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    这是因为它具有高阻抗、通常在 M 欧姆范围内。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复! 您是否有更具体的阻抗范围数字?

    • 客户需要大于2MR 的电流以便在 TCA9803断电时能将泄漏电流保持在1.8uA 以下、但远程链路器件仍有3.3V 信号连接到该引脚、这是 HDMI CEC 信号的要求、我们将其用于 CEC 信号电平转换。

    谢谢!

    YJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    立即在实验室中查看。 希望我能通过 EOD 来进行电阻测量。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    从 VCCA 到 GND 的电阻测量值>10M Ω

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    感谢您的支持! 只是快速确认,>10MR 你是指 VCCA 到 GND ? 或 A 侧的 I2C 引脚连接到 GND?

    我们要求的是连接到 GND 的侧 I2C 引脚。

    谢谢!

    Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    谢谢、我在 GND 的一侧测量到6.5m Ω。

    此致、

    Michael。