This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029A-Q1:如何测量 VHYS?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403574/tlin2029a-q1-how-to-measure-the-vhys

器件型号:TLIN2029A-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户想知道他们如何测量 TLIN2029A-Q 的 VHYS!?  数据表显示图8-4和图8-3、但链接分别提供了图6-4和图6-3。  我想说明数据表应该只是图6-3。  您能告诉我如何测量吗?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    在修订数据表时、这似乎是一个错误、它链接到当前数据表中正确的图6-3、6-4、但这里的"图8-3、8-4"与旧数据表相比没有变化。 感谢您的通知。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean - San、

    感谢您的评论。  我拜访了客户、询问了问题的背景。  他们说、很难将0.175Vsup 的 VHYS 作为最大值进行满足。  不是拼写错误吗?  该值最小值应为0.175Vsup、因为电流数据表可能显示 VHYS=0V 处于该规格中、该规格因迟滞电压而不正确。  我对吗?  如果数据表仍然正确、请告诉我如何测量 VHYS 以满足0.175VECG (max)要求。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎三

    VHYS 是在建议的运行条件下测量的、您的客户在测试此参数时遇到了什么问题? 它们的测量值是否高于0.175VSUP? 如果是、请添加一个波形、以便我们了解它是如何偏离数据表规格的。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean - San、

    我从这些曲线中获得了图、如随附的中所示。  他们没有看到 VHYS 在规格中。  您能告诉我他们在这里误解了什么吗?

    e2e.ti.com/.../TLIN2029A_2D00_Q1_5F00_VHYS.xlsx

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    VBUSrec 和 VBUSdom 是当 LIN 总线电压斜升时 RXD 输出从显性切换到隐性、而 当 LIN 总线电压斜降时、RXD 输出从隐性切换到显性的电压阈值。 这些参数是电压输入、这意味着 LIN 收发器用作接收器、 您的客户应通过电压斜坡来驱动 LIN 总线、检查整个显性和隐性信号区域 相对于施加的 VSUP、请参阅下图。  

    请发送电子邮件至 s-guo2@ti.com 给我 、以便我可以分享 C&S 符合性测试报告、其中包含 VHYS 的测试结果。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean - San、

    非常感谢您指出规格与其结果之间的频率差异。  我知道如果他们 对 LIN 输入应用20Hz、他们应该能够获得相同的结果。  我会给您发送电子邮件。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    我已经通过电子邮件发送给您 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Sean