This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:回顾原理图

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406777/thvd4411-review-the-schmatic

器件型号:THVD4411

工具与软件:

你(们)好

您能帮助使原理图加倍吗? 建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您将此视频带入 E2E!

    • 电荷泵电容器全部正确。
    • 电压输入(VCC1、VCC2、VIO)都提供3.3V 和5V 电压、我的假设是不会在这些引脚上安装任何一个0 Ω 电阻器。 请确保不要在一个引脚上放置两个电源。
    • 所有其他引脚都连接到控制器并且正确。

    如果还有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett