This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335EVM:兼容于控制 MIPI RFFE 2.1?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8335EVM, LM8335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406525/lm8335evm-compatible-to-control-mipi-rffe-2-1

器件型号:LM8335EVM
主题中讨论的其他器件: LM8335

工具与软件:

您好!

目前我有一些要评估的 Qorvo QM13344 4xSPST 器件。 我可以知道 如果 TI 产品 LM8335EVM 使用 MIPI RFFE 2.1、是否能够控制 QM1344吗? 我想在继续订购之前先检查这一点。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafizee、

    LM8335是可通过符合 MIPI RFFE 接口标准的主机器件进行控制的外设。 即您无法使用 LM8335控制 Qorvo QM13344射频开关。

    此致、

    Tyler