This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:TCA9534是否可与 TCAL9539 (使用具有1MHz 数据速率的相同 I2C 总线)配合使用?

Guru**** 2951340 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA9543A, TCA9534, TCAL9539, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405743/tca9534-can-be-tca9534-used-with-tcal9539-using-same-i2c-bus-with-1mhz-data-rate

器件型号:TCA9534
主题中讨论的其他器件: TCAL9539、TCA9535 、TCA9543A 、 TMUX136

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TCA9534用于其新产品。

此时、他们有以下问题。

请您给我您的答复吗?

问
他们希望  通过使用相同 I2C 总线将 TCA9534与 TCAL9539配合使用。
此 TCA9535地址与 TCAL9539地址不同 。
他们还想使用400kHz SCL 时钟与 TCA9534通信、并想使用1MHz SCL 时钟与 TCAL9539通信。

这是使用问题吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    在1 MHz 上运行 I2C 总线可能会干扰较慢的 TCA9534、其额定频率仅为400kHz。  

    优秀实践是使用 I2C 开关来控制将快速模式和快速 MODE+通道分离到 IO 扩展器的总线段。  

    TCA9543A 等器件 非常适合此类应用。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    非常感谢您的答复。

    我可以问您一些其他问题吗?

    问题1。
    我想您的意思是、不建议使用这种   方法、因为 SCL 频率超过400kHz 后 TCA9534将如何运行是未知的。
    我的想法是否正确?

    问题2:
    TCA9543A 的最大 SCL 频率为400kHz。 客户希望 通过1MHz SCL 访问 TCAL9539。
    您是否有 TCA9543A 的1MHz 版本?  
     TMUX136是否也可用于该要求?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    q1.
    我想您的意思是、不建议使用这种   方法、因为 SCL 频率超过400kHz 后 TCA9534将如何运行是未知的。
    我的想法是否正确?

    您是对的。  

    Q2。
    TCA9543A 的最大 SCL 频率为400kHz。 客户希望 通过1MHz SCL 访问 TCAL9539。
    您是否有 TCA9543A 的1MHz 版本?  
     TMUX136是否也可用于此要求?[/QUOT]

    TCA9543A 的无1 MHz 版本。 所有 I2C 开关支持的最高频率为400kHz。  

    TMUX136可以传递高频信号、但该器件不通过 I2C 总线控制。 要更改 TMUX136内部的通道、您需要来自客户 MCU 的外部 GPIO。  

    此致、

    Tyler