This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:UVLO 阈值最大值

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406546/tcan3414-uvlo-threshold-maximum-value

器件型号:TCAN3414

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在使用 TCAN3414进行设计、他们希望了解 UVLO 的最大值。 (UVCC)

我知道、我们应该使用 Min Recommendation VCC 和 Min UVCC 进行设计、以确保设计安全。 我们的竞争对手将在 DS 上标记 max UVCC。

您能帮助检查一下我们是否具有  UVLO 的最大值。(UVCC)吗? 谢谢。

BR、

胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    可以根据最大上升规格(2.9V)减去这些检测状态之间定义的迟滞(设计指定为120mV)来假定最大欠压检测阈值下降。 这样、我们得到下降阈值为2.78V 的理论最大值。 我所访问的特性数据显示了大约2.7V 的实际仿真最大值、因此这个估算是准确的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott