This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:如何自动控制方向?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, THVD1426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406167/sn65hvd3082e-how-control-direction-automatically

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件:THVD1426、THVD1406

工具与软件:

您好!

我想在 RS485 Modbus 协议中使用此收发器、我认为这只能通过自动方向控制实现、请推荐可能的解决方案

谢谢、此致

Mounish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mounish、

     

    一个可能的解决方案是此参考设计、该设计可与任何 RS -485驱动器配合使用: ti.com/tool/TIDA-01090

     

    如果您可以调整器件、THVD1406和 THVD1426内置了自动方向控制。

     

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否验证以下原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish,

    您的原理图看起来很好。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    -Ethan