This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:SN75LVCP600S

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406307/sn75lvcp600s-sn75lvcp600s

器件型号:SN75LVCP600S

工具与软件:

SN75LVCP600S 数据表将"自然通风工作温度"从-40°C 更改为+85°C。

问题:

自然通风条件下的工作温度是一个模糊的术语。 大多数 TI 数据表都告诉我们"Max Operating JC"。

您能否说明最大操作 JC。 是什么?

是否有在-40°C 至95°C 的环境温度下运行的类似器件? 是什么?   

谢谢    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几年前、当部件较为原始时、所有电子设备都使用鼓风机风扇来使内部部件保持冷却。 这些风扇往往是标准的,并发出一定的 PSI 气流。 这些风扇下的温度称为自然通风工作温度。 在那个时候、几乎所有 TI 器件都使用相当于风机电机输出的气流进行表征。 工作环境温度是在静止空气中测量的。 随着更现代化的部件的出现、大多数情况下不再需要鼓风机电机。 IEEE 和 JEDEC 最终使自然通风工作温度与环境温度具有相同的含义。 由于 TI 始终使用自然通风工作温度一词、因此传统做法是使用数据表上的此术语。

     SN75LVCP600S 的最大结温 为100°C。  这是在不损坏器件的情况下最坏情况 PVT 下的绝对最大结温。

    您是否在寻找支持-40C 至95C 温度范围的 SATA 转接驱动器? 请允许我检查一下我们是否有解决方案。

    谢谢

    David