This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:Vdd 和 Vcc 之间的电源延迟

Guru**** 2925910 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406466/sn65dp159-supply-delays-between-vdd-and-vcc

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

嗨、团队:

当时序图中的 TD1超过200us 时、SN65DP159会发生什么情况?  

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林山

    表1中的语句声明:"在 VDD 和 VCC 稳定之前保持 OE 为低电平可避免图22所示的任何时序要求"。 因此、如果您可以保持 OE 在低电平、直到 VCC 和 VDD 变得稳定、则 TD1要求不适用。

    谢谢

    David