This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042DEVM:在什么情况下如何确定 C3和 C5?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406375/tcan1042devm-how-to-determine-c3-and-c5-under-what-circumstances

器件型号:TCAN1042DEVM

工具与软件:

您好!

此 EVM 具有 C3和 C5、不过它们是 DNI。
在什么情况下应该对其进行填充?
在需要 C3和 C5的情况下、用户如何分别确定 C3和 C5的值?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    这些是用于滤除数字信号的封装、以防信号从控制器耦合到收发器、或从控制器耦合到收发器。 典型值为10pF、但这些值不是必需的、也不建议使用、除非您已经看到 TXD 和 RXD 线路上的噪声问题。

    此致、

    Eric Hackett