This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD1LIN24-Q1:申请此元件的 IMDS 的流程

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405835/esd1lin24-q1-process-to-request-the-imds-for-this-component

器件型号:ESD1LIN24-Q1

工具与软件:

您好、我们需要您的支持、以便获取我们在其中一个设计中使用的所有产品的 IMDS 数据。

目前、我们使用以下 TI 产品:

MFG 器件型号 该设计的链接
ESD1LIN24DYFRQ1 TVS 二极管汽车类、3 PF、24V、30kV ES
TPS7B8133QDRVRQ1 IC REG LIN 3.3V/5V 150mA 6WSON
DRV8899QWRGERQ1 电机控制器与驱动器、汽车、50-V&1.0-A
TPS1HC100BQPWPRQ1 100m Ω 2.5A 单通道自动智能高电平
TLIN1021ADRQ1 IC、PHY、LIN、版本2.2A、20Kbps
INA180A3QDBVRQ1 IC 电流检测1电路 SOT23-5

这些 IMDS 数据需要发送至 IMDS ID 为191503 (OSIE)的供应商帐户。