This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:I2C OVP 保护

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406297/tpd2s300-i2c-ovp-protection

器件型号:TPD2S300

工具与软件:

大家好、

TPD2S300无法用于 I2C OVP 保护是否有任何原因?

此致!

Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我正在检查这个。 我担心的是、TPD2S300未通电时电池电量耗尽的 Rd 电阻器、但可能不会根据上电时序影响 I2C。  

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、  

    因此、当 TPD 器件未通电时、除了 Rd 电阻外、没有任何问题。 使用 TPD2S300提供 I2C 保护时、请确保 TPD 器件始终保持通电、并且在电池电量耗尽的情况下、请确保 TPD 器件通过 I2C 上拉电源轨上电。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    那么、Rd 电阻器的问题是什么? 您是否认为有更好的器件可用于 I2C OVP 保护?

    此致!

    Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    未通过 VPwr 供电时、TPD2S300器件将在 CC 引脚(在本例中为 I2C)上显示 Rd。 这是一个下拉电阻器、会干扰 I2C 电压。 在进行 I2C 通信时、需要避免 TPD2S300断电、以避免下拉 I2C 引脚。 因此、我建议使用与 I2C 上拉电阻器相同的电源轨为 TPD2S300供电。

    通常、我们不会在参考设计中的 I2C 引脚上放置任何 OVP、因为这些引脚不会暴露在 Type-C 连接器上的高压 VBUS (如引脚)下。

    此致!

    Alex