This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721S-Q1:[DP83TG721S]以太网测试模式和相应的 PHY 功能

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406001/dp83tg721s-q1-dp83tg721s-ethernet-test-modes-and-corresponding-phy-functionality

器件型号:DP83TG721S-Q1

工具与软件:

大家好!

简单问题:如果我将 PHY 设置为相应的以太网合规性测试模式1至6 (以6为例、压降)

RGMII 与 MAC 的通信有什么作用?

和以前一样、由于 MAC 仍然会发送其有效负载、因为它可能不知道 PHY 现在处于测试模式、PHY 本身是否会停止 RGMII 线路上的通信? 它是停止发送数据但继续为125 MHz 提供时钟吗、还是完全停止。

非常感谢您的支持。

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我不确定、我们通常不会在 PMA 合规性期间测试 RGMII 通信。  您是否遇到 PMA 合规性测试问题? 在运行测试之前、您应该使用 Open Alliance 脚本、但我无法将其发布在公共论坛上、因为 DP83TG721属于 NDA 限制性器件。 如果您想获得该软件、请联系您当地的现场代表。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你知道有人可以知道这个,有人可能有一个板可能是他的前身(也每其他1000 Mbit 或也100 Mbit 设备是代表我的问题,这是一个通用问题)

    我给大家讲一点背景知识:我正在做 EMC 测试、大家可能知道、125 MHz RGMII 信号在发射测试中会遇到很大的问题、因为它们非常尖锐、通常高达60 mA 的输出为3.3V。

    因此、该125 MHz 可以看到高达 GHz 范围。 现在、要找出一些根本原因、最好能够关闭某个东西(坐在 EMC 测试室内)、幸运的是、可以通过软件从外部 PC 设置以太网测试模式。 现在我需要知道(因为我目前无法自己测量)这个测试模式是否确实关闭了 RGMII 125 MHz 通信、因为如果是、我可以非常轻松地在 EMC 室中测试2个用例。一次具有通信完全功能、一次产品由于以太网 PHY 处于测试模式设置而部分禁用。

    我希望现在清楚地知道我想知道什么。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您是否正在使用我们的 Open Alliance 初始化脚本?

    如果不能、您能否联系 TI 的现场代表以帮助贵公司? 如果我可以向现场代表确认您与我们签订了 NDA、我可以提供先前 EMC 测试结果和推荐的 EMC 测试初始化脚本。  

    若要排除 RGMII 接口、您可以在寄存器0x0[10]中启用 xMII 隔离模式。  启用 xMII 隔离 模式意味着 RGMII 发送信号被忽略、接收信号非驱动高阻抗。

    此致、

    Melissa