This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:肠道检查:驱动 MOSFET

Guru**** 2380760 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17571Q2, UCC27517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407010/tca6408a-gut-check-driving-mosfets

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件:CSD17571Q2UCC27517

工具与软件:

也许是晚了,我累了,但我只是想在这里检查自己。 您能否使用 TC6408A 的 I/O 引脚来直接驱动 MOSFET (特别是 CSD17571Q2)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当负载是大电容时、它看起来很短、可能会超过输出电流的绝对最大额定值。

    逻辑输出被设计用于高达大约70 pF 的负载。 CSD17571Q2的输入电容为360 pF。

    当您不需要快速开关时、插入一个与栅极串联的限流电阻器。 如果您确实需要快速开关、请使用功能更强大的驱动器、例如 UCC27517栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、正是出于这个原因、我没提到我在驱动器和 FET 之间放置了100欧姆电阻器。 这些只是开/关开关、因此速度不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    相信100欧姆限流电阻器可以实现。  

    建议工作电流为来自输出引脚的电流的-25mA。 绝对 最大值为-50mA、但最好器件在建议的运行范围内运行以实现最佳性能和安全性、并且不会损坏器件。  

    此致、

    Tyler