This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:SN75DP139

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406928/sn75dp139-sn75dp139

器件型号:SN75DP139
Thread 中讨论的其他器件:TDP0604

工具与软件:

我需要使用将 Intel DDI (数字显示接口)连接到 HDMI  

SN75DP139

数字显示接口(DDI)信号

信号名称

该设计的链接

方向

链接类型

可用性

DDIx_​TXP[3:0]

DDIx_​TXN[3:0]

数字显示接口发送器通道。

DisplayPort、嵌入式 DisplayPort、HDMI 和 MIPI DSI 差分对。

o

差动

S 处理器系列

P 处理器系列

H 处理器系列

U 处理器系列

DDIx_AUXP ​

DDIx_AUXN ​

数字显示接口显示端口辅助:半双工、双向通道包含每个通道的一个差分对。

MIPI DSI 接口差分对。

I/O

差动

DSP_UTILS_​​1

数字显示接口实用程序引脚。

MIPI DSI 分裂效应信号

o

SE

DISP_UTILS_​​2

数字显示接口实用程序引脚。

MIPI DSI 分裂效应信号。

o

SE

DDIA_RCOMP ​

DDIB_RCOMP ​

DDI IO 补偿电阻。

仅限 U、P、Px、H 处理器行

a. SE

P 处理器系列

H 处理器系列

U 处理器系列

HDMI:

质量 常见 该设计的链接
1. TMDS Data2+ TMDS 通道
2. TMDS Data2屏蔽
3. TMDS Data2-
4. TMDS Data1+
5. TMDS DATA1屏蔽
6. TMDS Data1-
7. TMDS Data0+
8. TMDS Data0屏蔽
9. TMDS Data0-
10. TMDS Clock+
11. TMDS 时钟屏蔽
12. TMDS 时钟-
13. CEC  CEC 控制
14. 保留/实用程序/HEAC+   HDMI 1.4+、可选、 HDMI 以太网通道 和 音频回传通道 可能在设备上为 N.C.
15. SCL  DDC  时钟
16. SDA  DDC 数据
17. DDC/HEC/CEC 地面  
18. +5V 电源  功率 EDID/DDC
19. 热插拔检测/HEC 数据- HDMI 1.4+、可选、HDMI 以太网通道和音频返回通道