This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:需要验证接口

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688EVM-PDK, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407032/ads8688evm-pdk-need-to-verify-interface

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8688

工具与软件:

尊敬的团队:

我需要你的帮助。 用于将控制器板连接到 ADS8688EVK-PDK 板。 是否可以在  ADS8688EVK-PDK 板中捕获 ADC 数据并发送到我的控制器板。 如果可能、如何在我的板中连接和接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ADS8688EVM-PDK

    工具与软件:

    尊敬的团队:

    我是 TI 的新员工、您能帮助我解决我的问题吗? 我正在尝试将 ADS8688EVK-PDK 板的 ADC 信号捕获到 STM32L4物联网板。 是否可以在 STM32板中采集和接收数据?如何进行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukumar:

    如果您尝试从物联网板运行 ADS8688EVM-PDK、则需要编写通过 SPI 端口与 EVM 通信所需的代码。  有一个引脚接头(J4)、可访问 ADS8688器件的所有控制线(/CS、SDI、SDO、SCLK 等)。  提供了可为 EVM 施加外部电源(AVDD、DVDD 和接地)的测试点、您需要确保控制器接地和 EVM 接地连接在一起、并且它们具有相同的 DVDD 电源。  

    但是、您将无法通过您的物联网板运行与 ADS8688EVM-PDK 关联的 GUI。  您可以假设将您的电路板设置为 SPI 接收器(即从器件)、然后点击 J4接头来采集数据、但最后您需要编写自己的代码。  我们没有要与您共享的任何可直接在 STM32控制器上运行的示例代码。