This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:异常高的电流消耗和奇怪的 GRSTz 行为

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403756/tusb4041i-q1-anomalously-high-current-consumption-and-strange-grstz-behavior

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I

工具与软件:

您好!

我们在用于功耗敏感型(汽车)环境的板载 USB 开关应用中使用 TUSB4041I。 在测试过程中、我们已经注意到 TUSB4041异常高的电流消耗、以及 GRSTz 引脚似乎没有影响。 我已附上电路板原理图的相关部分供您参考。

遗憾的是、在运行期间、我们无法轻松地分别测量3.3V 和1.1V USB 电源与电路板其余部分的功耗、但我们确实将其隔离以便进行基线测量。 以下是我的观察:

 

总电路板电流消耗@ 12V 输入(mA)

错误

GRSTz 未置为有效

GRSTz 置为有效

USB 电源已物理断开连接

< 1

不适用

禁用 USB 1.1V 电源(仅3.3V 有效)

35.

35.

两个电源均激活

如原理图所示

45.

45.

移除了 GRSTz 盖

45.

45.

上一个+ PWRCTLx 引脚短接至地

64

64

上一个+删除了 FULLPWRMGMTz 电阻器

78

78

上一个+移除了 PWRCTLx 接地跳线

43.

43.

在所有情况下、都没有上游或下游器件连接到开关。

在连接上游器件(我们的计算模块)或下游器件时、开关本身似乎可以正常工作、但在我们将上游器件置于睡眠/关断状态的情况下、这种电流消耗是站不住脚的。  

我们的问题:

  1. 我们是否正确使用了 RESET 功能? 我们知道我们的3.3V 电源是在1.1V 电源之前定序的、但根据我们阅读数据表、应该考虑有源 RESET 置位;但是、RESET 置位似乎对功耗没有任何影响。
  2. 什么可能导致整个电路板的高电流消耗? 这些值看起来很高、即使搁置复位问题也是如此。

感谢您提供的任何帮助!e2e.ti.com/.../TUSB4041I_5F00_circuit_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好:

      我们最近发现 当 GRSTz I 较低时, 1.1V 电源上有高电流 ,电流可能高达320ma ,您的1.1V 电源的电流限制是多少?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的帮助!

    现在、我们确实可以观察到当 GRSTz 为低电平时1.1V 电源轨的高电流消耗。 在进行额外测试后、我们的特定问题似乎是两个问题的组合:

    1. 可实现1.1V 和3.3V 电源轨的时序控制、和
    2. 上游 USB_VBUS 引脚的状态。

    由于我们在传统的分离式 USB 集线器应用中不使用 TUSB4041、因此当我们希望系统进入睡眠状态时、需要手动将 USB_VBUS 驱动为低电平。 这样可将 TUSB4041的电流消耗降至3 mA @ 12V 以下

    我们认为我们的问题暂时得到解决。