This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:晶体 OSC GND 连接

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406837/tusb7340-crystal-osc-gnd-connection

器件型号:TUSB7340

工具与软件:

你(们)好、

我遵循 TUSB7340评估原理图、我对晶体振荡器接地连接有疑问。
设计中使用的晶体为 Aberacon 的 ABM3B-48.000MHZ-B2-T、其数据表中有两个接地连接、如下所示:


在 TI 原理图中、未显示接地引脚2和4 (见下方)。


引脚2和4是否接地?

此致、
Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Girish:

      引脚2和4应该被接地。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的澄清。  

    仅需确认引脚2和4应正确 不会 连接到 TUSB7340的 VSS_OSC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    再次感谢您!

    此致、

    Girish