This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:D 输入电容?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406163/sn65hvd1781-d-input-capacitance

器件型号:SN65HVD1781

工具与软件:

单端 输入引脚 D 的电容是多少?
我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们并未指定我们的 RS -485器件的大多数(即使不是全部)单端输入上的输入电容。  

    是否需要将电容保持在一定范围内?  因为该引脚上的电容不应太高(应为单位数 pF 电平)

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设10pF。
    我的应用直接在输入端有一个1kΩ 串联电阻器、因此我需要验证产生的 RC 低通的带宽是否足够。
    SN65HVD1781为1MHz 最大值、因此所需带宽为3MHz。
    如果输入引脚电容为10pF、则最大串联电阻将为5.3kΩ。 因此1kΩ 应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该是一个完全可接受的估算值(我老实说、我认为它也许比10pF 低一点-但是在安全一侧、那应该没问题)-在1k 和4.7K 之间是我们在这些线路上通常看到的值(对于速度较慢的器件、高达10k 是很常见的情况)。 因此、我认为这不存在任何风险。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    Parker Dodson