This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:标记为 CHTP 和 AF75的元件具有不同的参数

Guru**** 2893640 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393270/thvd2410-components-marked-chtp-and-af75-have-different-parameters

器件型号:THVD2410

工具与软件:

标记为 CHTP 和 AF75的元件具有不同的参数、请说明一个元件如何具有不同的参数 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安娜、

    能否详细说明一下哪些参数不同?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不同之处在于:前端的上升/下降速率。 它会影响器件的运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输出上升/下降时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anna、

    您能否发布每个芯片器件标识的图片-我需要将二者都回溯到系统中、以确保它们是合法的器件。  

    此外、由于我假设您讨论的是"R"输出引脚上的上升/下降时间、您能告诉我连接到该引脚的是什么-例如容性负载或连接到它的 IC。 我问的原因是、您所展示的两个器件在技术上都超出了此器件的规格-但我们使用15pF 的负载指定了负载 -如果负载超过该值、输出的负载应该会减慢。 我假设还有某种类型的额外电容、因为两个器件都显示接近最大值/最大值/或高于最大值-我假设这是室温测量、因此这似乎有点奇怪。  如果您能分享 THVD2410的整个原理图会有所帮助-但我知道您可能无法做到这一点、但至少我需要知道"R"引脚加载了什么、因为这可能会影响该引脚上的上升/下降时间。  

    请告诉我、以便我能够更深入地探究可疑部件   

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波纹管你可以找到部分方案。 请注意、带有许多其他标记且放置在相同位置(表现良好且参数"差分输出上升/下降时间")的元件符合规格。 因此、仅使用这两个标记进行问题处理 CHTP AF75。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anna、

    1.我需要完整的部件标记-而不仅仅是在我们的系统中跟踪它们的底部4个字母-并且我需要查看它们的格式-这就是为什么我要求提供每个装置顶部的图片。  我需要这些信息

    差分上升时间在 THVD2410上不应太快- THVD2410的差分上升/下降时间在240ns 和600ns 之间 -正在测量的规格似乎更接近于在"R"引脚上测量的单端转换时间。 它们用于测量上升时间的位置-我还需要了解"R"上的负载、因为我认为它们不会测量差分-如果它们是差分值、我真的需要看到器件标识、因为如果这些结果来自 A/B 引脚、那么它们肯定不会使用 THVD2410。  

    我需要上面列出的这些信息-如果我没有得到这些信息、那么我无法为您提供帮助-因此请提供上述信息。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在完全相同的条件下进行测量、首先使用带有一个标记(例如 A6SS)的芯片、然后使用另一个标记(例如 CHTP)。 一个标记中的差分上升/下降时间对应于规格、但第二个标记不对应(差值约为十倍)。 在这些检查中、测试了许多芯片并重复了所有操作。 不同的标记器在芯片上具有明显的差异与差分上升/下降时间。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安娜、

    请参阅我在上面回复中的第一个要点-我需要完整的器件标识-而不仅仅是您发送的4位数字-我需要两个器件顶部的所有文本。 不是说、我不相信您的使用方式有所不同、我需要使用这些标记来验证您购买的器件是否是假冒器件。  

    我需要这些信息、否则我无法继续处理此请求。  

    此致!

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是组件顶部的完整标记、我们之前已经发送过、可以举个例子说明您需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anna、

    这正是我所需要的-很遗憾、我的怀疑似乎是正确的-这个器件不在我们的系统中;因此  、我建议您访问我们的防伪页面-位于此处:www.ti.com/.../anti-counterfeit.html、继续执行此过程中的后续步骤-因为奇怪的行为是由怀疑是伪造的器件引起的、最可能的原因是此封装不可能包含我们的裸片。 以上链接中提供的说明将是我建议您采取的下一个最佳措施。  

    此致!

    Parker Dodson