This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:

Guru**** 2879000 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407336/ds250df230

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

对于 DS250DF230重定时器、是否有描述已连接 EEPROM ADR 到寄存器映射的文档。

我是否需要使用 SIGCON 工具来生成该文件?  还是可以手动调整?

如果我需要 SIGCON、您可以帮我下载 DS250DF230配置文件。  我想将其插入

以供将来使用。

谢谢

-Jim D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    以下文档介绍了几个相似器件的 EEPROM 结构。  遗憾的是、它不直接包含 DS250DF230的 EEPROM 映射。

    https://www.ti.com/lit/an/snla244/snla244.pdf

    如果您想创建 EEPROM 映射、可以查看数据表中的寄存器映射。  EEPROM 将由 EEPROM 中包含的通道寄存器组成、后跟共享寄存器数据。

    EEPROM 的内容是顺序的。  例如、如果通道寄存器0x03[7:0]和0x08[7:0]位于 EEPROM 中、则 EEPROM 将具有 ch_reg_0x03[7:0]、后跟 ch_reg_0x08[7:0]。

    如果您对格式有任何疑问、敬请告知。

    您可以使用以下链接申请 DS250DF230配置文件。

    https://www.ti.com/drr/opn/DS250DF230-DESIGN

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Drew 提供的信息和指针。

    我会浏览 PDF、在等待配置文件的同时尝试确定 EEPROM 内容的排列方式。

    希望通过配置文件、在输入我们的 SI 团队提出的参数后、我能够生成一个可用于对 EEPROM 进行编程的文件。

    再次感谢您的帮助

    -Jim D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    配置文件应允许您直接为 EEPROM 清理出文件。  您应该在接下来的半小时内获得访问权限。

    如果您有任何问题、请告诉我们。

    谢谢!

    Drew