This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:7端口 USB 集线器-最少的设计要求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406688/tusb2077a-7-port-usb-hub---minimal-design-requirments

器件型号:TUSB2077A
主题中讨论的其他器件: TPS3808

工具与软件:

尊敬的德州工程师

我正在考虑使用 TUSB2077A 7端口集线器芯片通过其 USB 接口在主机和6个 Raspberry Pi 板之间产生 USB 接口。

在我的系统中、每个 Pi 直接由5V 电源供电、而不是通过 USB 供电、我想了解器件数据表中显示的典型电路原理图(图6、页11)中的绝对最小元件和连接要求。 即:

  1. 我有3.3V 电源、因此不需要原理图中所示的稳压器
  2. 下行端口电压为5V、因此无需电源开关(除非 TUSB2077A 需要电源开关)。 我可以从图6原理图中删除它吗?
  3. 我可以提供6MHz 时钟、 并将根据第8.3.2节和图5指定晶体电路。
  4. 我可以提供一个 EEPROM 进行枚举、但第8.4.1节规定这是可选的、默认情况下、如果没有 EEPROM、 TUSB2077A 将枚举为"通用 USB 集线器"。  请您确认情况是否属实、并且我可以删除图6原理图中所示的 EEPROM。 否则、我将使用指定的 SGS Thompson M93C46
  5. RESET 引脚上的上电复位信号被定义为"通常、在3.3V VCC 达到90%后、建议复位脉冲宽度介于100 μs 和1ms 之间"。 请您可以指定已知功能电路、理想情况下是一个 POR 器件来实现这一点(数据表中似乎没有其他参考)。

提前感谢、

Duncan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我有3.3V 电源可用、因此我不需要原理图中显示的稳压器

    正确

    Unknown 说:
    我可以提供6MHz 时钟 并根据第8.3.2节和图5指定晶振电路。

    如果6MHz 时钟可以满足 XI 要求、则应该是可以的。

    [报价 userid="621057" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406688/tusb2077a-7-port-usb-hub---minimal-design-requirments ]]我可以提供一个 EEPROM 用于枚举、但第8.4.1节规定这是可选的、默认情况下、如果没有 EEPROM、 TUSB2077A 将枚举为"通用 USB 集线器"。  请您确认情况是否属实、并且我可以删除图6原理图中所示的 EEPROM。 否则我将使用指定的 SGS Thompson M93C46

    集线器无需外部 EEPROM 即可工作。

    [报价 userid="621057" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406688/tusb2077a-7-port-usb-hub---minimal-design-requirments "]请您能够指定一个已知的功能电路或者理想情况下指定一个 POR 器件来实现这一点(数据表似乎没有其他参考文献)[/QUOT]

    最好 使用外部信号来控制它、或者仅使用 具有大值的外部电容器。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。

    我相信、从您 TI_Guru 的职位上看、您是 TI 员工;感谢您如此迅速地回来。

    感谢您确认我对5V 电源和时钟电路的想法。

    由于我的电源设计已经解决了过流问题、并且正在非常可控的实验环境中使用该系统、此时下游过流事件的前景几乎为零、如果集线器不需要外部电源开关、那么我宁愿不使用它。 我只会在集线器需要时使用它。 请您确认这不是绝对要求吗?

    对于 RESET 信号、在短暂下电上电时使用 R-C 可能是一种不良的解决方案、除非器件未通电时 RESET 引脚处于低阻抗、否则 C 可能无法放电、并且不会产生新的复位信号。 我更喜欢使用类似 TPS3808的器件、它具有开漏复位和可设置的延迟 1.25ms 至10s。 您认为这是可以接受的吗?

    谢谢

    Duncan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认这不是绝对要求吗?

    它不是绝对要求。

    [报价 userid="621057" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406688/tusb2077a-7-port-usb-hub---minimal-design-requirments/5387475 #5387475"]我更喜欢使用 TPS3808之类的器件、它具有可设置延迟 1.25ms 至10s 的开漏复位模式。 您认为这是可以接受的吗?

    最好使用外部有源复位。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian、这解决了我所有的问题;我现在将开始构建!