This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:需要 VOH 欠压闭锁((min))(适用于 I2C)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407674/tca9803-voh-min-for-i2c-required

器件型号:TCA9803

工具与软件:

请分享 在数据表中找不到的 VOH (min)(for I2C)值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 使用开漏信号、因此 VOH 接近 VCC、无关紧要。